This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896EVM-664:使用不带 EV2300或 EV2400的 EVM

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847150/bq25896evm-664-use-evm-without-ev2300-or-ev2400

器件型号:BQ25896EVM-664
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我想知道我们是否可以使用 adruino (或类似工具)而不是 EV2300或 EV2400来评估芯片?

我相信、只需通过 I2C 接口和其他 GPIO 使用主机控制器即可完成此操作。  

我只是想确保我在这里没有遗漏任何东西。  

想知道我们是否仍然可以使用 BQStudio?


谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    BQStudio 需要 EV2300/EV2400。  您也可以使用控制器通过 I2C 总线读取/写入充电器的 I2C 寄存器。

    此致、

    Jeff