请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896EVM-664 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我想知道我们是否可以使用 adruino (或类似工具)而不是 EV2300或 EV2400来评估芯片?
我相信、只需通过 I2C 接口和其他 GPIO 使用主机控制器即可完成此操作。
我只是想确保我在这里没有遗漏任何东西。
想知道我们是否仍然可以使用 BQStudio?
谢谢、
四