This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:调整输出的延迟时间

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846608/tps735-adjust-the-delay-time-of-output

器件型号:TPS735

大家好、团队、

我在我的设计中使用 TPS73501DRVR、 我希望在上电时输出延迟、延迟时间为20~30ms。

输入功率为5V,输出 为3.3V,我在 TPS73501DRVR 的 EN 上添加了 RC,R=100k,C=1uF。

由于 VEN (HI)=1.2V、延迟时间计算如下:

延迟时间=ln(5/3.8)*100k*1uF=27.44ms。

上电时延迟时间计算公式是否正确?

上电时是否需要增加任何其他延迟时间?

您能否帮助查看 SCH 作为附件、请提供您的意见、

谢谢你。

Kevin

e2e.ti.com/.../sch_5F00_tps73501.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这将不可靠、因为1.2V 阈值是我们保证启用器件的最小值。 数据表显示了以下内容:

    因此、在1.2V 以上、我们说它肯定会导通、而在0.4V 以下、它绝对会关断。 除了这两个阈值、它可能处于任一状态。  

    使用 TPS3840等器 件可以精确控制使能延迟时序。  

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的支持。

    我将在 我的设计中添加对使能延迟时序的精确控制。

    我想知道从 EN (>1.2)到输出上升到3.3V 的延迟时间、我在数据表上找不到延迟时间?

    您能帮助 计算此延迟时间吗?请参阅 SCH。

    哪些因素会影响此延迟时间?是 当我反复?μ s 通电和断电时、延迟时间稳定

    谢谢你。  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们不在生产中对此进行测试、但我们确实展示了从 EN 变为高电平到 VOUT 处于再生状态的典型上升时间:

    因此、从使能变为高电平开始、您会在~60us 处看到它。 此图还突出显示了快速启动电路如何帮助不同输出电容器保持稳定时间。  

    这是否能回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的支持。

    Kevin