This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:BQ24105 FB 引脚最大电压

Guru**** 2521160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824774/bq24105-bq24105-fb-pin-max-voltage

器件型号:BQ24105

尊敬的 TI 团队:

BQ24105我想知道 FB 引脚的最大电压。

它被写为典型值2.1V。

我想知道施加到 FB 引脚的最大电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    FB 引脚取代了 Cells 引脚。  电芯引脚绝对最大电压为20V、因此 FB 引脚绝对最大电压相同。  我通常建议在较长的时间内至少比绝对最大电压低2V、以确保 IC 使用寿命长。

    此致、

    Jeff