This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:你们以前看到过这样的封装颜色吗? LM2596SX-5.0/NOPB

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824388/lm2596-have-you-guys-see-package-colour-like-this-before-lm2596sx-5-0-nopb

器件型号:LM2596

塑料封装两侧均应为黑色。

这是我第一次看到两种颜色。 一侧为黑色、另一侧为橙色。

我想知道商品是否是假货。 你们看到了这样的东西吗?

非常感谢您的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    橙色表示24mm 的胶带宽度。 我们针对不同的磁带宽度实施了不同的颜色、以便更轻松地区分不同的宽度。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Sam。

    是的、黑色+橙色 LM2596SX-5.0卷带为24mm (D1916+5)。

    但我手上有两侧黑色卷带 LM2596SX-5.0、它也是24mm (D1915+5)。

    那么、新的生产日期产品将使用黑色+橙色?   两侧打捆机已停产?

    是否有任何有关此变更的 TI 官方公告?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我们正在实施这种颜色系统。 旧卷带和其他产品线可能使用其他颜色。

    结论是橙色并不是普通的。

    Sam