This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069用于24V 车辆(卡车和拖拉机)

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5060-Q1, TIDA-01167, LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846301/lm5069-lm5069-used-in-24v-vehicles-trucks-and-tractors

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1TIDA-01167LM74700-Q1

早上好、

我正在研究应用报告 SNVA683 (使用 LM5069实现浪涌停止和反向电压保护)。 我的任务是保护 LM5069之后的稳压器免受负载突降的影响、并防止带24V 电池的车辆(卡车和拖拉机)和其他带12V 电池的工业车辆快速启动。 车辆中当前使用的稳压器无法更改、其工作电压范围为6.5至最大36V、持续提供大约1A 的电流和3A 的峰值电流。

整个系统始终直接连接至 Veichle 的电池、用户无法访问它来更换保险丝。

查看 SNVA683应用报告的图5 (其中包括用于输出电压钳位的栅极上的齐纳 Z2)、我的问题是:

-根据上述稳压器的规格、图5的电路在24V 叉车中的使用是否安全? 如果不是、您建议进行哪些修改?

-在浪涌情况下(如负载突降或快速启动)、使用 TVS Z1和齐纳 Z2可保护稳压器、使电压永远不会接近36Vcc、 知道在24V 车辆中、负载突降可能会达到600V、持续约400ms?

-电容器 C3和 C4的额定电压为200V。 为什么该分支上具有如此高的电压?

-根据上述情况,您建议对 Q1和 Q2使用哪些 MOSFET?

-由于电流调节器(位于 LM5069输出电压上)具有自己的 π 型滤波器、经验证符合 EN 55022 B 类标准、因此处理传导 EMI 时需要特别考虑?

我也曾考虑过使用 LM5060-Q1的 TIDA-01167、但遗憾 的是、由于目标应用中的可用空间、过于复杂、昂贵且器件过多、因此放弃了该设计。

LM5069似乎是解决方案... 除非您说不同。


提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Michele、

    欢迎使用 E2E、感谢您的要求。

    您能否澄清以下要点、引导您找到合适的解决方案。

    • 非汽车级器件是否适合您的系统?
    • 在负载突降事件期间,如果我们关闭路径,是否正常?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    关于您的问题:

    • 非汽车级器件是否适合您的系统?
      • 是的、即使汽车级解决方案可能是完美的、我也可以接受。
    • 在负载突降事件期间,如果我们关闭路径,是否正常?
      • 是的、即使关闭路径也是可接受的解决方案。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Mike。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们的器件可支持高达200V 的负载突降瞬变。 我们没有适用于600V、400ms 负载突降规格的解决方案。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我很抱歉造成混淆。

    我需要的只是符合 ISO 7637-2和 ISO 16750-2。

    根据上述使用中的电流稳压器的规格、是否有相应的解决方案?

    谢谢你。

    此致、

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们建议使用 LM5060-Q1来支持 ISO 瞬态。 这些瞬变会产生大电流、从而导致 LM5069跳闸路径。 在这种情况下、所有能量都必须倾入难以处理的输入侧 TVS 中。

    在 TIDA-01167中、LM5060-Q1配置为向负载共享能量。

     

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh 为您提供的支持。

    我在 TIDA-01167之前见过您的建议。 遗憾的是、该解决方案超出预算、并且主要超出了空间限制、因为组件数量很多。

    我希望从组装角度来看、找到一个更复杂的类似解决方案。

    例如、我看到 AN-1533看起来很有希望。 该解决方案是否可行、例如在 Vin 上添加 SMDJ43 TVS 并计算 R1 R2、以便跳闸电压约为34V?

    或者、不使用上述 SMDJ43 TVS、而是结合使用由理想二极管控制器 LM74700-Q1设置的 AN-1533、如该器件数据表中的图21所示。

    您可以提出什么建议?

    此致、

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Mike:

    对于抑制负载突降支持(即24V 电池系统最大65V)、可以使用 LM74700-Q1 + LM5069 (根据 AN-15533)。

    请通过电子邮件联系我、了解有关未抑制的负载突降支持的解决方案详细信息  

    BR、Rakesh