This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:有关 TL432的 Iref 的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824953/tl432-question-about-iref-of-tl432

器件型号:TL432
主题中讨论的其他器件:TL431TL431LI

您好、支持团队  

如您所见、Iref 的测试条件为 r1=10k Ω、r2=∞Ω。

您能否帮助确认是否会针对 R1值的更改更改 Iref? 它是否仍然与数据表的值(2~4uA)相同?

在‘s 应用中、R1=41.2k & R2=10.7k、IREF 值是多少? 如果在不同的 R1和 R2下考虑 IREF,VKA 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在这两种情况下、Iref 保持不变。 IREF 与此类闭合外观应用中的 R1值无关。

    "在‘s 应用中、R1=41.2k & R2=10.7k、IREF 值是多少? 如果在不同的 R1和 R2下考虑 IREF,VKA 电压是多少?”

    IREF 在该2-4uA 应用中将保持不变。 VKA = 2.495 *(1+ 41.2k / 10.7k)+ 2U * 41.2k = 12.184V

    IREF 部分很小、仅为82mV。 这是通过2uA 完成的、但在4uA 时可以将电压加倍至164uV。

    如果您希望 TL431具有更小的 Iref 以实现更小的偏差、我将使用 TL431LI。 TL431LI 具有更好的 IREF 性能、可实现更精确的解决方案。

    -Marcoo