This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:LM5026MM 应用的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023, LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823482/lm5026-problems-of-lm5026mm-application

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件:LM5023

我们制造了一个交流/直流电源模块、主要用于便携式充电器、并计划使用 LM5026MM 来实现这一目标。 附件中有一个 TI 原理图。 有几个令人困惑的地方可以询问1的输出功率是多少。 +24V+15V-15Vl? 2.可以将+24V 更改为5V 1A 吗? 3.我需要制作交流/直流三路输出- 15V 100mA + 15V 100mA 如何更改电路和变压器,有好的建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否澄清一下您感兴趣的器件型号、LM5026、有源钳位正向控制器或 LM5023反激式控制器、它们是您的帖子中原理图中显示的器件。

    我怀疑您需要反激式控制器吗?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此帖子已有三天以上没有活动、我将关闭该帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter