This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:关于 VCC

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845360/tps2493-about-vcc

器件型号:TPS2493

您好!

当 VCC 引脚断开时、我认为 TPS2493无法工作、但可以工作。

我可以观察到、当 VCC 引脚断开时、栅极引脚驱动 FET、Vout 输出。

为什么??

此致、

卡苏加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kasuga、

    该器件从 VCC 引脚获取电源。 如果该路径断开、则不应产生栅极输出。

    您是否在 EVM 上进行测试? 如果不是-请向我分享您的原理图。  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。

    请检查随附的原理图。

    BR、

    卡苏加

    e2e.ti.com/.../1273.20191007_5F00_TPS2493.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kasuga、

    原理图看起来不错。 您能在 VCC 引脚断开时测量它的电压。

    请在 VCC =开路的情况下分享以下测试波形

    输入电压、输出电压、栅极、输入电流

    2.输出电压、栅极、输入电流、计时器

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉、我将在下周二之前不上班、下周我将检查一下。

    BR、

    卡苏加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的卡苏加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuga、

    我关闭该线程的时间。 一旦您获得测试波形、请随时重新打开该线程。

    BR、Rakesh