This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:TPS61030 - SW 与 GND 之间短路

Guru**** 2812745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844222/tps61030-tps61030---short-between-sw-and-gnd

器件型号:TPS61030

您好!

我 的 TPS61030 板通常工作正常。 (3.2V 电池至5V)

经过一段时间的测试后 、电路板停止工作、SW 和 GND 之间短路。

我无法准确地说何时发生。 我猜是我插入电池连接器。

电池通过10cm 的导线连接到电路板。

可以检查我的布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBA:

    感谢您设计 TPS61030。  我们支持此器件的专家目前正在放假。 我将向他们发送一条通知。  请等到下周二获得他们的建议。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBA:

    布局未得到最佳优化、但我无法说问题是否由布局引起。

    当电池插入时、您能否测量 VIN 和 VOUT 引脚电压以检查是否存在异常行为?

    也可以按照这个 AN 来降低 SW 电压尖峰 http://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBA:

    我关闭了这个帖子、因为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可