This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:适用于高达120W 的功率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825012/tps2372-for-power-up-to-120w

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS23880

尊敬的团队:

如果 PD 负载高达120W、是否可以添加 TPS2372外部 MOSFET 以改善过流限制?

或如何处理它?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、建议您将客户转至我们的应用手册"使用 TPS23880和 TPS2372-4的超越 BT 高功率 PoE 解决方案"。

    直接链接位于此处:

    我们不会直接在公共论坛上谈论竞争比较、但如果需要其他帮助、请与我们私下联系。

    谢谢、