This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:Vout 上的最大电压高于绝对支持电压

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846952/tps61022-higher-max-voltage-on-vout-than-absolute-supported

器件型号:TPS61022

您好!

我需要使用5~18V 电源的超级电容器备用电路。 我目前正在查看电容器中的限流降压、然后是 TPS61022以升压回电源。 降压转换器将在5.5V 以上时启用、升压转换器将运行至5.25V、而比较器将控制两者的 EN 引脚。

这意味着当 TPS61022关闭时、输出引脚上可能有18V 电压。 数据表指出在关断期间输出断开。 我能不能澄清这与之相关的 FET 可以接受18V 电压吗? 还有 FB 引脚、它具有分压器网络电压、但电流非常低。  

谢谢、

Andrew

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charnley、

    Vout 引脚的绝对最大额定值为7V。 在 Vout 引脚上施加18V 直流电压会损坏此 IC。

    您是否有整个系统的系统方框图? 或者、您可以告诉我升压转换器的输入电压范围、输出电压、输出电流的要求。 我可以为您选择其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我可以使用 FET 来保护它。