This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:BOOT-SW UVLO

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823504/lm73606-boot-sw-uvlo

器件型号:LM73606

您好!

我想知道如何使用 Boot-SW UVLO、下面让我提出几个问题。
1) 1)检测到 Boot-SW UVLO 时、器件的行为如何? (锁存或自动重试?)
2) 2)引导软件 UVLO 是否具有某个屏蔽(抗尖峰脉冲)周期? (了解其噪声容限)
3) 3)是否在开关序列中的任何时间或某个采样窗口中对其进行监控?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    1.数据表7.3.11 "该器件在打开 HS 开关之前使用 LS 开关启动充电序列。"

    2.我相信这是在每次 HS 导通前感应到的、但我将进行检查和确认。

    3.见2.

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈、Sam、

    我期待听到关于 NO2&3的信息。

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.Sawamoto

    在高侧打开期间检查引导 UVLO。 如果 UVLO 跳闸、则高侧将关闭、无论此时电感器电流在何处。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、

    我认为工作台上看到的附加波形是启动 UVLO 保护、它是正确的吗?
    当我向引导电容器添加10欧姆串联电阻以尝试减慢开关上升时间时、我看到了这种行为。
    虽然 Fsw 被设定为400kHz、但是此波形显示2.5MHz 关断和恢复开关。

    此致、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.Sawamoto

    是的、这看起来像是引导 UVLO。

    Sam