This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:OUTxn 未按预期工作。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846283/tlc5958-outxn-not-working-as-expected

器件型号:TLC5958

您好!

我已经深入了解了论坛、并参考了示例代码、数据表和应用手册。 当驱动程序正在正确编程(我使用读取检查了 FC1和 FC2)并在锁存存储器数据时生成预期的 Sout 时、我遇到了一个问题、 但是、一旦我发送 VSYNC、暂停并启动 GCLK (将其降至1MHz)、我连接的测试 LED 就不会亮起。 我将使用0xFFFF FFFF FFFF 对存储器进行编程、作为测试、并将 OUTR0连接到红色测试 LED。 我使用的是设计中引用的正确方向。

有人可以建议一些其他调试技术、还是可以帮助我调试这种技术? 我更喜欢使用此芯片、而不是构建我自己的 LED 驱动器。

谢谢、

Lys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

       您能否分享 您的问题的一些波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我现在无法访问芯片、但如果我以错误的方向翻转 LED、OUTxn 的波形为~2.2V 恒定电压或~1.8V。 SOUT/ SIN/SCLK 都与应用手册相匹配。 我加倍检查我写入 FC 寄存器的值与执行读取命令时的值相同。

    如果我没有将所有 OUTxn 连接到 LED、LOD 信息是否会阻止驱动器驱动? 这是我唯一不明白的部分。

    谢谢!

    Lys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

       ‘电路输出的 LOD 数据仅在该 OUTXn 输出通道的“导通”期间有效。 对于关闭的输出,LOD 数据始终为‘0’。 因此、如果您关闭了未使用的通道、它不会停止驱动器的驱动。