This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:谐振频率

Guru**** 2544700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845267/ucc28951-q1-resonant-frequency

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

根据数据表、谐振频率取决于匀场电感。 但对于我的应用、电源变压器具有足够的磁化电感、因此我不会使用垫片电感器以及二极管 D5和 D11。  
因此、为了计算、我使用的是主变压器电感和 MOSFET 输出电容。 请确认我的方法是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我们通常支持 UCC28951的应用工程师因患病已有几天、因此是 OOO。 我需要进行一些检查、然后才能对此做出回应、请给我一天时间来了解我可以找到的内容。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    从数据表中可以看出、匀场电感用于通过电桥初级电路中 MOSFET 的输出电容设置谐振回路。

    如果不使用匀场电感器、则您将依赖于变压器漏电感中存储的能量来提供能量以使开关节点电压放电、从而确保 ZVS。

    请注意、变压器的磁化电感不属于此 ZVS 过程。 磁力电感将设置磁力电流的峰值。 在相移全桥 PSFB 中、磁化电流的峰值通常不足以确保在负载减小时 ZVS。

    开关中存储的能量为1/2CV^2、为了确保 ZVS、我们需要对开关节点放电、因此我们需要泄漏电感+垫片电感中存储的内容器、1/2LI^2应大于1/2CV^2以确保 ZVS。 电流 I 的峰值有两个分量、一个基于磁化电流的峰值、另一个基于反射负载电流。

    您可能希望在第一个 PCB 中为垫片电感器和钳位二极管留出位置。

    此致

    Peter

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我是否可以得出结论、如果我的电源变压器具有足够的漏电感、说得更多、而我的计算结果显示我可以使用漏电感来计算谐振频率?

    此致

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    应该可以将漏电感用于 ZVS、但漏电感也会导致次级侧 SR 上出现高频电压尖峰、因此请考虑这些器件周围的缓冲电路。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的确认。

    我曾考虑使用缓冲器。 感谢您的建议。

    此致

    Suresh