This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40060:TPS40060设计的电路中的电感加热非常严重(+80°C)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823301/webench-tools-tps40060-the-inductance-heating-in-the-circuit-designed-by-tps40060-is-very-serious-80-c

器件型号:TPS40060
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMR36015

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的

您可以为我检查我的电路吗? 为什么发烧如此严重、

使用环境:DC48V 输入、DC12V/1A 输出、

TINA-TI 工具不熟悉、WEBENCH 不支持 TPS 4060、

希望得到您的支持。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在检查您的设计之前、我想知道您为何选择此器件。 对于48V 输入电压、1A 时的12V 输出电压、您可以使用 许多转换器中的一个。 例如、您可以使用具有较小解决方案尺寸的60V、1.5A 转换器 LMR36015和 WEBENCH 支持的设计。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam

       感谢您的支持!

       这是一个旧项目。 已选择 P/N、无法更换。

       您能为我检查电路的参数吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    很抱歉耽误你的时间。 我会将此信息转发给团队中更直接支持此特定器件的人员。 他将回复您的询问。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器中的直流功率损耗取决于输出电流和电感器电阻。

    交流功率损耗取决于电感器的类型。  您可以将负载电流的平方乘以

    和电感器电阻、以获得直流损耗。  您必须联系电感器制造商

    确定交流损耗并询问它们如何确定电感器的温升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们在5天内未收到回复、因此我将关闭此主题。

    自第一个帖子起30天后、线程锁定。 如果接近30天、并且您希望再次发布、请启动新主题并参考此主题。 谢谢你。

    Sam