This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS790:启动缓慢

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846614/tps790-slow-start-up

器件型号:TPS790
主题中讨论的其他器件:TPS799

大家好、团队、

我  在设计中使用 TPS79901DDCR。

我希望 减缓启动速度、以降低电源在上电时的浪涌电流、

我在 EN 引脚上添加了 RC。

R=20k、C=1uF,输入功率为5V、输出 为4V、我希望延迟~6ms 以在上电时启动、

您能不能帮助您回顾并发表评论、

 您能否提供在上电时缓慢启动的解决方案?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    考虑到您使用的是可调节版本的 TPS799、有两种方法可以降低浪涌电流:

    1. 尽可能减少输出电容量
    2. 添加一个前馈电容器(连接到 Vout 和 FB)。
      1. 我们有 一个应用手册 、介绍了在使用前馈电容器时需要注意的权衡因素、第2.1节介绍了启动问题。  

    您可以采取一些措施来帮助减轻浪涌电流导致的 Vin 压降(假设这是您的问题)

    1. 正如您所做的那样、延迟使能信号不会减少浪涌电流的大小、但它可以帮助您的输入电源在更高的电压下启动、并且可能能够使 Vin 保持在如此低的电压下、从而使 LDO 关闭。  
    2. 增加输入电容值将有助于提供更多电流为输出电容器充电、同时使输入电源保持更稳定。  
      1. 通常、一个良好的起点是在输入端具有与输出端相同的电容值。 但是、如果输入电源仍然无法提供足够的电流、则输入端可能需要更多电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renterghem:

    感谢您的支持。

    抱歉,我找不到  应用手册  。 您能帮  我将应用手册发送给我吗?

    如果我想在 上电时调整 LDO 的启动时序、

    我可以 简单地在使能引脚上添加 RC、还是添加精确控制使能延迟时序?

    您能帮您回顾并发表评论。

    谢谢你。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、我不知道它为什么不起作用。 我已在下面进行了重新选择。  

    至于延迟 EN 信号、是的、很多人使用 RC 延迟 EN 信号、但这只会在其打开时延迟。 它不会减小浪涌电流的大小。 因此、您需要确定延迟启动是否有助于使输入电源在更高的电压下保持稳定、以便在电压下降时不会导致系统出现问题。

    如果延迟启动时间不足以解决该问题、则需要尝试使用前馈电容来减小浪涌电流、如应用手册中所述。  

    http://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf