This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:与 LM43602的差异

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002, LM43602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825065/lm76002-difference-from-lm43602

器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件: LM43602

您好!  

从数据表的方框图中可以看出、LM43602和 LM76002之间存在以下差异。 您能告诉我它们之间的真正区别是什么?

在43602中、PFM 检测器信号将进入内部振荡器、但76002不是、而是进入控制逻辑  

2. 43602中有 VCC 使能、但76002中没有 VCC 使能  

76002中有引导 UVLO、但43602中没有引导 UVLO  

76002中没有 FPWM 块、但43602中没有 FPWM 块。  

 

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、

    这些器件之间存在许多差异、因为它们是不同的器件、即使在同一个系列中也不是如此。 方框图是 IC 内部组件的简化表示。 我可以检查这4个问题、但您能否分享您寻求这些答案的动机? 客户是否担心某些特定问题?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、为了了解 EC 表中保证的两个器件之间的系统级差异、我将从数据表的首页开始、而不是查看功能方框图。

    例如、LM76002的一个关键特性是它可以在强制 PWM (FPWM)模式下运行。 数据表首页对此进行了说明。 LM43602不能在 FPWM 模式下订购、因此数据表首页中未列出 LM43602、框图中也未包含块。

    为了避免混淆并快速了解器件的功能、我将从首页开始、为了进一步了解、请阅读特性说明部分。

    如果您有任何疑问、请告知我们。