This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:900kHz 时具有高 PSRR

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A84A, TPS7A52, TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846693/tps7a84a-high-psrr-at-900khz

器件型号:TPS7A84A
主题中讨论的其他器件:TPS7A85ATPS7A52TPS7A84

我目前正在研究使用 LDO 滤除某些900kHz 电源纹波的选项。 应用要求 LDO 能够提供>= 2.2A (降额首选>3A)的电流、并且能够输出5.0V (外部电阻器正常)。

 

我在您的产品目录中找到了 TPS7A84A 和 TPS7A85A、它们看起来不错、但使用8.1.1.7中建议的并联电容器组合、在900kHz 下、我似乎在任一器件上只获得~20dB 的电源抑制。

 

我能否使用我选择的电容值和 两个数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a84a.pdfhttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a85a.pdf) 8.1.3.1中描述的升压电路来引导 PSRR 传递函数在900kHz 时具有更多的抑制? 您是否有应用手册/参考设计来说明如何实现这一目标?  或者、我是否应该寻找具有更宽带宽的其他高电流 LDO?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我知道您希望滤除900kHz 噪声、在此频率下列出的 PSRR 仅为20dB。 如图所示、TPS7A85A 中的内置 PSRR 升压电路在200kHz 至1MHz 之间产生峰值。 这种升压的限制是无法精确设置峰值频率、峰值将在200kHz 和1MHz 之间变化。  

    我们目前正在开发下一代 TPS7A84/5A、并且根据一些测试数据、接近900kHz 的 PSRR 应该能够提高至大约40dB。 TPS7A52/53/54样片将于年底前提供。 这是您要考虑的吗?

    此致、  
    Jason Song