请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 大家好、
BQ247800-EVM 上的 C13、C23、C25和 C27有何用途? 数据表中仅显示 C13,评估卡上没有 C23,我的客户正在尝试了解需要哪些组件以及原因。
ACFET 和 BATTFET 上的 RC 常数如此大是否有原因?
此致、Diego
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
BQ247800-EVM 上的 C13、C23、C25和 C27有何用途? 数据表中仅显示 C13,评估卡上没有 C23,我的客户正在尝试了解需要哪些组件以及原因。
ACFET 和 BATTFET 上的 RC 常数如此大是否有原因?
此致、Diego
迭戈、
感谢您的提问。
C13较大、因为我们希望减缓 ACFET 的导通转换、以减少适配器和 VBUS 电容器之间的浪涌电流。
未组装 C23、因为 HS 降压 FET 会产生大量硬开关损耗、因此我们不希望通过组装此电容器来降低开关速度。 这里有占位符、因为在发生一些不良布局或意外栅极振荡的情况下、我们可能需要使用该电容器、以防出现效率问题。
降压 LS FET 的 C25在同步整流器下工作、因此开关速度对于开关损耗不是至关重要的、因此最好使用150pF 电容来帮助减少栅极电压振荡。
C27 (BATFET)不会以高频模式开关、因此 最好使用10nF 电容、以帮助减少 BATFET 缓慢 转换过程、从而防止系统和电池之间的浪涌电流。
希望我的回答能帮助您理解。
此致
三国