This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:功能查询

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847037/bq34110-functionality-inquiry

器件型号:BQ34110

团队好、我们有一位客户进行此项调查(以下)、我希望您能为我们提供帮助。

我们有两个29Ah 电池组。 我们是否需要为每个电池配备电量监测计?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、每个单独的电池组都需要一个电量监测计。