This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EMB1499Q

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846897/em1402evm-emb1499q

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: EMB1499QBQ76PL455A-Q1

您好!

我对 EM1402EVM 和 EMB1499Q 有一些疑问。

1)(下图)。 在 bq7694数据表中、有一些设计注意事项、我不知道 EV1402EVM 中是否使用了任何注意事项。

2) 2)在 EM1402EVM 数据表中显示"多节电池充电和放电能力"。 我不知道这是意味着 EVM 可以同时进行多节电池充电和放电、还是只能同时进行一次充电或放电、因为有一个 EMB1499Q。

3) 3) EM1402EVM 能否同时对两节电池进行主动和被动均衡?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    感谢您的提问!

    我在下面的列表中提供了我的答案:

    1. 对于 EM1402EVM、请遵循 EVM 中每个单独器件的设计建议(遵循 BQ76PL455A-Q1等的设计注意事项)。 这将为每个单独的器件提供最佳结果、从而使整个系统正常工作。
    2. 一次只能对一节电池充电(或放电)。 文档中的这一行(SNOU143)是指电池组的多节电池特性。
    3. EVM 不是同时用于主动和被动平衡的。

    请告诉我这是否能解答您的问题!

    [编辑:格式化列表]

    此致、

    Vince