This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:反激式转换器的 COMP 引脚上是否必须有 COMP 电容和电阻器 A?

Guru**** 1079370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846892/lm3481-flybackevm-is-the-comp-cap-and-resistor-a-must-on-comp-pin-for-flyback-converter

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM

您好!

在我们的 EVM 中、补偿电容器和电阻器位于次级侧、补偿电容器和电阻器位于 COMP 引脚上、

COMP 引脚 A 上的补偿电容器和电阻器是否必须? 它是否只能替换为电容器?

如果这是必须的、那么在我们分析环路响应时、两个补偿电路的零和极点是否应该相乘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    负责该部件的工程师目前已不在办公室、下周将回来。

    但是、如果它有帮助-

    这取决于具体情况。 最初、您可能不想在 COMP 引脚上放置补偿电容器和电阻器。 但是、如果中频带增益仍然过高、则需要通过添加 Rcomp 和 Ccomp 来降低增益。  

    谢谢、

    Richard