This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65055:每个引脚的工作原理及其使用方法

Guru**** 2553730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65055, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824913/tps65055-how-each-pin-works-and-how-to-use-it

器件型号:TPS65055
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

目前、我们的客户正在查看 TPS65055。

目前有三个问题需要确认。

1.是否可以仅将一条 TPS65055连接到一条 I2C 线路?
我们希望将多个 TPS65055连接到一条 I2C 线路。

2.放电阈值是否为 UVLO 部件?

DPD 和 RST 显示为开漏输出。 我为什么需要此引脚?
是否可以由 NC 处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给负责的应用工程师、但他本周已不在办公室、提供反馈可能会有轻微延迟。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    1) 1)所有 TPS65055器件使用相同的 I2C 地址、需要像 TCA9548A 这样的多路复用器共享单条 I2C 总线。

    2) 2)器件有一个放电引脚、该引脚由监控阈值引脚的比较器直接控制。 该阈值通常为1V。

    2.a)稳压器具有内部放电电阻器、而稳压器的使能引脚为低电平。 当 Vcc 低于 UVLO 时、该电路可能无法正常工作。

    3) 3) DPD 和 RST 具有灵活性、如果未使用、可保持悬空。

    此致、

    Rick S.