This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EMB1428

Guru**** 2815055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845749/em1402evm-emb1428

器件型号:EM1402EVM

您好!

我仍然不确定为什么在尝试平衡时收到 FAULT_INT 错误。  

我已经读取并验证了寄存器中的所有设置、它们都是有效的(甚至设置为默认值)。 运行时、在任何故障寄存器中都找不到故障。 我仍然无法确定为什么我在 SDO 上看到返回的 b0111故障、因为它不会出现在任何表中。

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm、

    这不是器件的预期行为、因为该代码无效。 您是否在另一台设备上尝试过? 它可能是有缺陷/损坏的设备。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leslie

    我刚刚订购并尝试了一个新电路板、它工作正常。 我不明白可能会发生什么。 它正在工作,然后停止了。

    是否有任何可能导致这种情况的可疑情况?

    请注意、当我浏览不起作用的电路板寄存 器时、我注意到 MASK_SYS 0x6A (106)系统故障屏蔽设置为 tp 80美元。 它说、如果 SYS_RESET_MSK 设置为1、为了提供有用的信息、这个设置应该被烧写到 EEPROM 中。

    这个1位的 SYS_RESET_MSK 意味着什么? 为了提供有用的信息、应该对什么进行编程?  

    我想看看电路板是否可以恢复。

    谢谢、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm、

    我很高兴您能在第二块电路板上工作!

    我不确定是什么导致另一个器件发生故障。  如果您想恢复第二块板、我首先要更换 IC 本身、而不是整个板。 如果问题消失、您就知道它是损坏的 IC。 如果问题未解决、则您知道它与电路板相关、因此您可以开始调试电路板组件以查看是否有损坏。

    此致、

    Leslie