This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:用于为 Raspberry PI 供电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824676/bq25896-for-powering-raspberry-pi

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25895

阅读 BQ25896的数据表后、该 IC 适用于我的应用、但我对此没有什么疑问

i2c 接口是否提供有关剩余电池电量的信息?

是否可以从这个芯片上制作移动电源

实际上、我正在使用 Raspberry PI 来安装平板电脑、我的整个配置在5V 时消耗大约2A 的电流。 从数据表中我看到 BQ25896可以提供高达3A 的电流,我的平板电脑配置包含7500锂离子电池组,因此可以使用 BQ25896 IC 更快地为电池充电。

希望我能得到回应

谢谢:)