This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM 上的 EMB1428

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844481/em1402evm-emb1428-on-the-em1402evm

器件型号:EM1402EVM

您好!

我已经使用此评估模块一个月了。 我确实可以使用软件和硬件、但现在我获得了故障代码(B1110)、即 DIR_RT 与 DIR 的情况并不相反。 DIR 位作为命令的一部分下载、时序看起来正常。

我不确定是否缺少时序、但我想知道哪些条件或事件序列会导致错误"DIR_RT 与 DIR_RT 不相反"?

谢谢、

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm、

    如果您转至数据表的图13、则会看到有关何时触发故障的详细信息。

    您能否绘制图并与图13进行比较? 它们不应处于相同的逻辑电平。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    感谢您的快速响应。

    我测量了脉冲。 它们是相反的、但我无法获得图片。 它们看起来确实与预期相反。

    但是、我收到一个错误、即 Beacuse 故障 INT 变为高电平。 连接 SDO 信号。 顶部走线是 SDO (MISO)、底部走线是时钟脉冲。 前8个时钟周期是 SN74AHC595QPWRQ1的片选、用于选择 EMB1428。 下一个是用于关闭 EMB1428的命令的 SDO、因此消息的命令部分中为0。

    我是否正确解释了 SDO 脉冲? 显示"EMB1428将在 SCLK 的下降沿驱动 SDO "、我 将 故障解释为 B1110。 根据表#、故障代码为 DIR_RT 的值与 DIR 的值不同  

    我的解释是否正确? 此外、读取的寄存器中没有过压或欠压错误。

    谢谢

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经过更深入的调查/读取后、故障似乎为 b0111。 我在任何一个数据表 (EMB1428和 EMB1499)中都没有看到此故障。

    FAULT_INT 始终触发、我认为在 EN 为高电平时 DONE 变为高电平。 请参见随附的。

    对可能发生的情况有什么想法

    Malcolm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm、

    我将继续并关闭这个、因为您和我已经在另一个主题上讨论了这个问题。 请仅为新问题创建新主题。 这样、我们就可以跟踪单个链中的所有对话。

    周末愉快!

    Leslie