This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:开关节点上升沿和下降沿行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846978/tps54320-switch-node-rising-and-falling-edge-behavior

器件型号:TPS54320

同时在几个不同的电源轨上进行测试、所有这些电源轨都使用具有12V 电源电压的 TPS54320。 下面是一张图片、其中显示了我所期望的行为。

但是、某些节点看起来是这样的。 这是最糟糕的情况、因为它发生在开关节点的上升沿和下降沿。 在预期的死区时间内、似乎在高侧或低侧 MOSFET 导通之前总线上有一些斜坡。

我一直在进行过流/短路行为测试。 IC 在短路时会进入断续模式、因此我不希望它们损坏、但我想知道这是否可行。  

我还查看了增益/相位图、系统具有足够的相位和增益裕度(每个系统均高于60度、低于-10dB)

有什么想法会导致这种行为? 我的 IC 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    第二个图中波形的负载电流是多少? 当 FET 关断时、如果电感器电流峰值或谷值接近0A、则会出现这种波形形状。 接近0A 的电流不足以打开 FET 的体二极管。

    如果当 LS FET 关断时谷值电流接近0A、则没有足够的正电流下拉 PH 节点并强制 LS FET 体二极管导通。

    如果 HS FET 关断时峰值电流接近0A、则仍然没有足够的正电流来快速下拉 PH 节点并强制 LS FET 体二极管导通。

    如果 PH 节点上碰巧有 RC 缓冲器、这也可能有助于使这种类型的波形更加明显。 缓冲器会向 PH 节点添加电容、从而减慢 PH 节点的下降速度。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony

    这是肯定的。  

    在两个图像中、负载箱都关闭、第二个图像上的电路板移除了一些其他 IC、这些 IC 会拉取一些静态电流。 当我将负载箱设置为拉取电源设计的典型电流时、这种行为就消失了。

    Sam