This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886安全计时器

Guru**** 2392465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846996/bq25886-bq25886-safety-timer

器件型号:BQ25886

您好 的团队:

1.我的产品连续工作超过24小时。  输入为5V, BQ25886 安全计时 器为12小时,当产品工作超过12小时时,BQ25886安全计时器   故障,它将停止充电,电池可能未充满电 ,   我的电路图如下所示。(Bat+ GND)直接接至负载,需要更改为 SYS 以 加载?  我认为它也有同样的问题!  如何解决此问题?

2.在数据表  中,"下列事件的安全定时器被复位:1. 充电周期停止和重新启动(切换 CE 引脚、或者已充电电池电压低于再充电阈值)。  "、如何解释"切换 CE 引脚"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1.为了绕过充电安全计时器,您可以每小时定期切换一次/CE。 这将重置充电安全计时器。

    2.切换 CE 引脚意味着禁用和重新启用充电。 如果充电被禁用并重新启用、充电器安全计时器将复位并重新开始计数。

    谢谢、

    Ricardo