This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3802:在反激式中实现短路保护

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3802, UC3842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844042/ucc3802-implementing-short-circuit-protection-in-flyback

器件型号:UCC3802
主题中讨论的其他器件: UC3842

您好、先生、

我们设计了一个使用 IC UCC3802的反激式(40W)、但短路保护无法正常工作、

在我们的设计中、R_sense 两端的电压上升至1V、但即使在输出短路后 IC 也不会进入故障模式。

请指导我们如何在同一设计中实现短路保护。

谢谢、此致

Shivam Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    CS 引脚馈送两个比较器、即 PWM 和过流。 CS 引脚电压需要上升至1.5V、才能使过流比较器跳闸并触发重启。

    如果 CS 引脚电压被钳位到1V、那么 PWM 比较器似乎仍处于控制状态、短路期间 COMP 引脚上的电压是多少?

    另请发布您的原理图、以便我们可以查看电路。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         感谢您的回答。 请注意、MOSFET 电 流电阻器感测到的初级侧逐周期功率限制为1V。 因此、电压永远不会达到过流比较器所需的1.5V。 任何高于1.1V 的电压 都会使次级侧组件炸。 当 MOSFET 电流感应电压上升至1.1V 左右时、可能会损坏 PWM 比较器的电路将会被赞赏。 随附了初级侧原理图和此响应、以供您参考。

    谢谢、此致

    Shivam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Shivam

    Vcc 是如何推导出来的? 通常、Vcc 由变压器的辅助偏置轨供电、该偏置轨在短路条件下崩溃、并在电源在重启和关断之间交替时导致断续运行模式。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

            控制器的 VCC 来自反激式变压器的偏置绕组。 短路期间、偏置绕组电压不会崩溃、因为 MOSFET 电流感应电阻器上的初级侧电流限制为1V。 不清楚为什么短路限值在内部设置为1.5V、我认为这是导致问题的原因。 是否有办法规避这一问题?

    此致

    Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    CS 引脚上 RC 滤波器的值是多少、看起来 R24是1MR、C33没有值。 CS 信号是否可能已被滤波。

    IC 具有前沿消隐、因此外部滤波应该很小、可能为1k 和100pF。

    辅助绕组可能在短路期间进行峰值检测、可能会在其大容量电容中添加一个与辅助绕组串联的电阻器、这会降低其峰值检测能力、并可能导致绕组在短路期间崩溃。

    您是否有 CS 电阻器 R11上的电压波形图和 CS 引脚上的波形图。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

            尽管电路图中确实有滤波器、但在连接电源时、我们没有在 CS 引脚上放置任何滤波组件。 您会为辅助电源电阻器推荐什么值? 额定电压为15V、大容量电容为100uF。  短路期间 CS 电阻上波形的峰值很容易超过1V、从而确保发生一次侧功率限制。  

    此致

    Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    串联电阻值通常在10R 至100R 范围内、因为它取决于控制器消耗的电流、该电流将在电阻器上提供恒定的压降、在 Vcc 电压为最小值的较差工作条件下、 我怀疑输出端没有负载、您将需要 Vcc 电源轨上有足够的电压来保持 IC 正常工作。

    辅助绕组是否与初级或次级更紧密地耦合?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

           很抱歉、但我忘了说、我们将一个150R 电阻器与反激式控制器内部齐纳二极管的偏置绕组串联。 初级绕组是交错的、而偏置绕组与初级绕组紧密耦合。 您可能会为 UC3842配备一些短路保护电路、我认为通过一些修改可以实现。 请告诉我。

    此致

    Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    困难在于如何识别短路、您所掌握的器件处于过载/短路状态的唯一信息是 CS 电阻器上的电压超过1V。

    如果辅助绕组更靠近次级绕组、则其电压将跟随次级绕组、而是与初级绕组紧密耦合、这意味着当次级绕组短路时、它仍然可以进行调节。

    在过去、我们使用了一个简单的晶体管下拉、它使用一个 NPN 基极通过 RC 电路从 CS 引脚电压充电。 如果选择 RC 需要一些时间、例如10ms、以使 NPN 导通、则该时间可用作滤波器、以防止在导通期间干扰跳闸。 NPN 的集电极可用于将 COMP 引脚拉至低电平并禁用 PWM 栅极驱动。 如果需要更高的精度、可以使用比较器在 CS 引脚超过所需的阈值时触发高电平、并驱动控制开关以将 COMP 拉低的 RC 电路。

    此致

    Peter