This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A-Q1:最大电流限制设置

Guru**** 2583475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824811/tps2115a-q1-maximum-current-limit-setting

器件型号:TPS2115A-Q1

大家好、

我是否可以知道 TPS2115A-Q1电流限制是否可以设置为2A? (ILIM = 249 Ω)? 正如我在数据表中看到的、最大值为1.25A。

如果无法将其设置为2A、我是否知道原因?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我看到错误的封装、 DRB (SON-8)封装可设置为高达2A 的电流限制、只需确保 Tj 低于105C。

    我现在没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    当您找到您要查找的信息时、我将继续并关闭此主题。

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关。