This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:LLC 转换器、120Hz 输出纹波、

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256403, UCC28951, UCC256303, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845987/ucc25600-llc-converter-120hz-output-ripple

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC256403UCC28951UCC256303UCC27511A

我正在开发一个2kw 交流/直流转换器。

我使用 UCC25600配置了 LLC 转换 器、直流输出中出现120Hz 交流纹波。

如何降低 LLC 转换器的120Hz 输出电压纹波?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克纳格

    为了减少输出上的120Hz 电压纹波、需要增加反馈环路的带宽。  此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua582a/slua582a.pdf 介绍了如何使用 UCC25600优化反馈环路。

    此外、我们还有比 UCC25600更新的控制器、性能更好

    • UCC256403:这是我们最新的 LLC 控制器、具有混合迟滞控制(HHC)、可实现更大的瞬态响应。  以下应用手册详细介绍了什么是 HHC http://www.ti.com/lit/an/slua834/slua834.pdf
    • UCC28951:在2kW 功率下、我们的半桥谐振 LLC 控制器(UCC25600、UCC256403)性能可能会受到限制。  我们建议您改为考虑我们的相移全桥(PSFB)控制器 UCC28951、因为它可以更好地支持更高的功率级别。  该控制器还可实现零电压开关、因此其效率和 EMI 优势与谐振 LLC 相同

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我正在尝试将设计从 LLC 控制器更改为 UCC256303。

    由于这是一种2kw 设计、似乎缺少 MOSFET 驱动器功能、因此我想添加一个外部驱动器。

    如果我将 HS 引脚接地、我认为自适应死区时间存在问题。

    是否有连接外部驱动器的方法?

    可通过将 HS 引脚连接到开关节点并使用类似的单输出驱动器来应用自适应死区时间

    Ucc27511a?

    目前有很多开发工作要做、因此很难更改拓扑结构。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克纳格

    首先、我们建议您使用我们最新的 LLC 控制器 UCC256403。  该器件与 UCC256303引脚对引脚兼容、具有多种可提高性能的特性。  有关这些改进的详细信息、请参阅以下应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua966/slua966.pdf

    为了使 UCC256303和 UCC256403正常工作、HS 引脚必须连接到开关节点。  如果您需要使用外部栅极驱动器来提高栅极驱动强度、我们建议您使用内部栅极驱动器进行电平转换、并使用满足您的电流要求的低侧驱动器、正如您所建议的那样。   http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/low-side-drivers/products.html#p480=1;1上提供了所有低侧栅极驱动器的表格、您可以使用该表为您的设计选择合适的栅极驱动器

    此致、

    Eric