This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2705:有关类似器件较大输入电压范围的问题

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824409/lm2705-question-about-larger-input-voltage-range-of-similar-device

器件型号:LM2705

大家好、

   由于我的客户希望使用两节串联锂电池作为电源、因此输入电压范围为5~7.2V、输出电压为11V。 建议使用 LM2705器件、因为它具有低功耗和启动期间的小浪涌电流。 但 LM2705器件的最大输入电压 为7V。 您能帮助我从我们的产品或路线图中推荐合适的器件吗? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    我可以知道负载电流要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

       感谢您的回复! 负载电流为20mA、用于高电压多路复用器、传感器等。您能不能帮助我从我们的产品或发展蓝图中推荐合适的器件? 谢谢!

    此致

    正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhenquan、

    我将通过电子邮件关闭此主题并讨论该案例。 谢谢。