This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:为什么预充电不#39;t 启动自动校准

Guru**** 2925140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846920/bq40z60-why-precharge-don-t-start-automaticaly

器件型号:BQ40Z60

您好!

有时、电池每节电池的放电电压低于2800mV。

因此、我希望预充电 FET 自动控制预充电周期、但情况并非如此。

如果我手动操作(FET 关闭、然后 DECHG FET 打开、FET 打开)、它工作正常。

e2e.ti.com/.../Config-4cell-GLimg.gg.csv

如何获得该功能的自动功能?

此致

Gilles

包含:我们的配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    如果出现以下情况、监测计会进入预充电模式:
    1.最小电池电压1..4 <预充电启动电压、或
    2.最大电池电压1..4 <充电电压低-充电电压滞后且不在充电模式下


    可在预充电模式下使用外部预充电 FET 或 CHG FET。 将预充电启动电压和充电电压设置为低电平= 0mV 将禁用预充电功能。