This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:引脚4 FREQ 是否可用作 CLK 同步?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824988/ucc28180-can-pin4-freq-be-used-as-clk-sync

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28070

你(们)好  

UCC28180频率精度不符合客户的要求、客户想知道 引脚4 FREQ 是否可用作 CLK 同步?

如果是、客户可以获得高频精度。

现在、客户使用17.8k 电阻器、他们设计了多个电源模块、大多数频率约为115kHz、但1个电源模块频率为130kHz。

我查看数据表、该频率的精度不是很高。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    遗憾的是、UCC28180没有针对内部振荡器的外部同步的配置。

    UCC28070是一款交错式 CCM PFC 控制器、可对其进行同步、从而使多个电源模块能够准确提供满负载功率。

    此致

    John