This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:建议使用 CBR 设置

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824666/bq40z50-r1-recommend-cbr-setting

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

尊敬的 TI 专家:
对于 BQ40Z50-R1和 BQ28Z610、您是否建议将 CBR 设置为1? 我发现默认值是0、它是平均禁用。 我需要注意什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Che Yi、

    我们更喜欢在静置时禁用电池平衡。 这是因为、如果您有泄漏并且电池从 VC1消耗到 GND、所有电池都会开始平衡并失去容量。 但是、对于已经过测试且泄漏电流较低的经过验证的设计、可以启用该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复。