This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:适用于宽输入范围的电感器选择指南。

Guru**** 2504145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823916/lm2678-inductor-selection-guide-for-wide-input-rage

器件型号:LM2678

尊敬的先生:

我的客户现在正在使用 LM2678S-ADJ/NOPB。

我有一些问题。

输入电压为12V 时。 没关系。

但当输入电压为28V 时 、LM2678S-ADJ 会烧坏。

您能告诉我 LM2678S-ADJ 为何烧坏。

您可以建议我解决此问题吗?

如果您需要更多信息、请告诉我。

规格如下。

输入电压范围:9V ~ 36V

输出电压:9.33V

输出电流:2.5A

请参阅随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dexter、

    烧烤意味着什么? 它是否着火了? 还是它会变得很热?

    如果它着火、请检查每个引脚、以确保电路不会超出每个引脚上的绝对最大额定电压。

    另请尝试将 L16和 L12短接。 我以前从未见过这样放置铁氧体磁珠。 您为什么将它们放置在那里?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢你的答复。

    燃烧意味着会变得发热和死亡。

    我的客户使用 L16和 L12是因为 EMI。

    我将尝试短接 L16和 L12。 你能提出什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dexter、

    如果短接 L16和 L12不起作用、请分享布局。 当我看到布局时、我将会有更多的注释。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    它解决了短路 L16和 L12问题。

    非常感谢。