This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:TPS54618 SW-Node 在下电上电后短接至 GND

Guru**** 2628705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844200/tps54618-tps54618-sw-node-shorted-to-gnd-after-power-cycles

器件型号:TPS54618

您好!

我有一个具有此直流/直流转换器的电路、输出电压为1、0V。 我还有许多其他电路的输出电压更高(1V8、2V5、3V3),所有这些电路的输入电压= 5,1V。 只有1V0输出的某些电路会产生故障(在多次电源循环后,开关节点短接地->内部 BOT-FET 短接)。 1V0转换器的电路使用0、8uH 电感器、所有其他电路使用3、3uH 电感器。 我在加电和断电(插拔)时进行了许多测量。 有时在插头关闭状态下、我可以看到电感器电流大幅增加、尽管控制器已通过使能引脚禁用。 我连接了电路和该测量。

是否有人对这个问题有过看法?

我使用跟踪引脚进行电压跟踪。 此外、还使用了外部同步、但 我 在没有此同步的情况下尝试过它、也会出现此问题。

1V0电压的负载约为1-2A

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    您能否更详细地解释一下断电(插拔)的含义? 第二张图上似乎没有禁用输出。

    为了更好地帮助您、您可以在此处分享您的系统布局吗?

    您是如何获得系统的 BOM 的?  

    谢谢!  

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的快速回答!

    从我已连接的旧测量中、您可以看到断电后输出电压将如何下降。
    通道1...1、0V 输出
    CH2...SW-节点
    Ch4……电感器电流

    在下图中、您可以看到启用引脚是否被拉至低电平以禁用控制器时的状态。 您可以看到最后几个开关周期、但在触发时间之前、使能引脚在大约-3us 处设置为低电平:
    CH1...SW-节点
    Ch4……电感器电流

    请注意、这些图片不是相同的触发事件、而是相同的 PCB 和测试设置。

    BOM:
    我已经计算了最大值 负载为6A。 输入电压为5、1V、同步时钟为500kHz。 由于我有更多用于1V8、2V5和3V3的直流/直流转换器、因此 SS/TR 引脚用于跟踪3V3以实现同步启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS54618_5F00_Layout.zip

    它是一个14层电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人对这个问题有想法或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    我认为、在这里、我们需要重点关注使能信号本身。

    电感器电流升高是因为开关仍然会发生。

    请问 D19的用途是什么?

    正如您在数据表的主题7.3.7 (启用和调节欠压锁定)中看到的、我们不建议使用任何二极管。 我认为它可能会偏置 EN 在其输入端看到的电压。

    您是否在系统中的其他 TPS54618上使用过该二极管?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我没有听到您的反馈。

    您是否取得了一些进展?  

    您是否对上一帖子中的问题有解答?

    还有其他问题吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian