This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:EN 引脚高电平的电压电平是多少

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824794/tps25982-what-s-the-voltage-level-for-en-pin-high

器件型号:TPS25982

大家好、对于 EN/UVLO 引脚、有一个"器件的高电平有效使能"说明、但是没有数据显示高电平的电压。 我检查方框图显示的是0.6V 基准。  那么、只需确认  EN 引脚是否大于0.6V 来启用器件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯·杨、您好!

    感谢您的支持!

     EN/UVLO 引脚应驱动>1.2V (典型值)以启用器件。 考虑到容差、请确保电压大于1.23V  

    什么是应用用例和终端设备?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。 此终端设备是存储服务器上使用的 SLIC 卡。 谢谢。