This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021-Q1:无法启动

Guru**** 2924110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821566/lm5021-q1-will-not-startup

器件型号:LM5021-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5021

我是第一次使用 LM5021、并按如下所示进行连接。 我还没有添加发电厂、我只想让 IC 启动。 我认为、IC 通电后、我应该在 Vcc 引脚上看到的 UVL 电压至少为8V。 情况不是这样吗? 启动芯片的最低配置是什么?

KCJ

e2e.ti.com/.../LM5021-Question-1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    偏置电源施加到 VIN 引脚、而不是 VCC 引脚。  在电气特性中、VIN_EN VCC 稳压器使能阈值有一条单独的线、其中典型值为20V。  为了实现正确的设计、我们建议您将设计的绝对最大值设置为23V。

    要启动 LM5021 IC、您需要施加至少20V 的典型值(最大绝对值23V)的最小电压、以使其启动。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我 对 IC 的理解、一旦达到启动电压、Vcc 稳压器也会被启用。 我应该测量8或9伏。 我看不到该电压、一旦达到22伏、Vin 电压就会降至7V。 这是我应该测量的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    您的测量值是预期值。

    在电气特性中、 VVCC VCC 稳压输出规定、当没有外部负载时、VCC 将在8V 至9V 的范围内稳定、标称电压为8.5V。  IVCC_LIM VCC 稳压器电流限制指定 VCC 引脚可提供的绝对最小电流限制为15mA、并且在这个测试条件下 VCC 被减少至7.5V。

    在您的电路中、它显示您有一个 LDO 到 VCC 的5.0V 电源轨。  所发生的情况是、该电路加载 VCC、从而导致 VCC 电压降低。  只要您保持低于此引脚的15mA 绝对最小限制、您的设计就不会出现任何问题。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我使用 7.15V 为 LM5021-1供电、并且能够以我所需的频率(100KHz)进行开关、很抱歉我在最后一条消息中没有发送正确的原理图。 我已随电流电路和图附加了一个功率点、e2e.ti.com/.../LM5021_2D00_1-reguation-isses-1.pptx。请参阅随附的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    我假设您在寻求帮助、以了解您的设计出了什么问题。  从波形中可以看出、当栅极仍然导通且电流趋于稳定时、FET 上的漏极电压会增加。  这可能是由 FET 饱和引起的、开关模式电源中不应发生饱和。  我建议您验证您的功率级设计是否正确且已正确组装、尤其是 FET。

    此致、

    Eric