This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950的电流检测

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846834/ucc28950-current-detection-of-ucc28950

器件型号:UCC28950

你好

升压转换器采用 UCC28950进行设计。
输入:30V 至120V
输出:300V10A
频率:100kHz 至200kHz 
由于输入电流变得非常大(100A)、因此没有用于电流检测的最佳 CT、我们正在考虑使用分流电阻器。 我想知道连接到分流电阻器的最合适的电流放大器。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TI 对100A 电流感应变压器没有任何建议。 我建议您联系许多电流互感器供应商、因为他们可能提供标准或定制器件。

    TI 确实有霍尔效应电流感应器 件、这是一款100A、www.ti.com/.../TIPD184电流传感器&tisearch=Search-EN-万物、但我没有在电源设计中使用这些器件的经验。 您可以随时在传感器论坛发帖、以获取有关此设计的更多信息。

    此致

    Peter