This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:UCC256404:HV PIN 查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823747/ucc256304-ucc256404-hv-pin-query

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:UCC256404UCC256302

您好、先生、

 我对新器件感兴趣、器件型号为 UCC256404。 是的、UCC256404是一款新器件。 但是、有一个查询。

我们的产品是通用逆变器、系统 需要辅助电源、 我们计划使用 LLC 控制器 UCC256404;

我们不需要 PFC 级、那么该器件的输入是400Vdc、来自逆变器动力总成 Vbus、

问题很清楚:UCC256404的 HV 引脚能否直接连接到 Vbus 400Vdc?  这种情况是否会影响 LLC 级功率?的启动

谢谢、等待您的回复。

此致。

  • 它是否会影响电源启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色

    虽然如果 HV 引脚连接到直流总线、UCC256404将工作、但 x 电容器放电功能将持续无法检测到过零、并定期尝试对控制器认为是 X 电容的放电。 这会使控制器封装发热较多。

    对于直流输入、我们建议使用 UCC256302、因为它不存在此问题。  目前没有 UCC25640x 的-2型号可用。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时提供 UCC25640x -2型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    青色

    很抱歉、披露未发布产品的任何详细信息(例如发布日期)违反了 TI 政策。

    此致、

    Eric