This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-EP:UCC28C43-EP:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844333/ucc28c43-ep-ucc28c43-ep

器件型号:UCC28C43-EP

我选择使用 ucc3842的 PSIM 模型对 ucc28c43-EP 振荡器建模(请参阅随附的文件)。

我想了解有关 ucc28c43-EP 当前源值和两个 treshold 值的信息、但我找不到确切的信息(请参阅随附的文件)。

您能否告诉我 ucc28c43-EP 的这些确切值、或者给我相关文档、以便我计算这些值。

此外、为了简化模型、我想接收有关电路每个 ucc28c43-EP 函数的架构信息。

我期待您的答复。

此致

Eric IDER

e2e.ti.com/.../QuestionTI.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    支持此器件的应用工程师将于周一出差。  在获得问题答案之前、可能会有延迟。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    您特别需要什么价值观?

    如果不在我们的数据表中、我将能够提供它。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    我正在寻找在 ucc28c43-EP 数据表或相关文档中可以找到的位置、电流源的取值(随附文件中为5.1814mA、这是

    ucc3842的值)以及两个比较器的阈值(0.6667V;随附文件中的0.418V)所需的值是 ucc3842的值。

    IL 期待您的答复。

    此致

    Eric IDER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    如果您要讨论振荡器的放电电流、数据表中会指定此电流。

    但是、我们不提供该器件的振荡器的阈值。

    谢谢、

    Daniel