This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:I2C 和流程图的应用问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822814/lp5024-application-question-with-i2c-and-flow-chart

器件型号:LP5024

各位专家、您好!

客户有以下问题、您能帮您检查一下吗? 非常感谢!

问题1:我们是否有要初始化的流程图?

问题2:关于自动递增功能,您能给我们举个例子吗?

问题3:我们是否有 I2C 恢复架构? 客户的 EC 团队需要恢复架构来防止发生 I2C 锁存问题。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:您可以参阅数据表 8.4器件功能模式。

    Q2:很简单。 例如、要将寄存器00h 写入09h、则只需使用自动递增发送地址00h、然后发送10个字节的数据。

    Q3:LP5024是 i2c 从器件、因此如果 MCU 发送正确的 i2c 指令、则它会响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenneth、

    感谢您的回复。 因此、对于 Q3、如果我们在特定的周期内将低 I2C 数据/时钟拉至 GND、则意味着没有 I2C 刷新架构。 由于害怕 I2C 总线是锁存的、因此它们将通过此架构恢复 I2C Bud。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien