This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:空载条件

Guru**** 2527690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846055/lmr64010-no-load-condition

器件型号:LMR64010

您好!

LMR64010能否在空载条件下正常工作?

我进行了查询,因为在数据表的图中,负载电流未达到0mA。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    与 PFM 模式类似、LMR64010开关频率在空载条件下可降低至低于1.6MHz。 纹波高于 CCM 模式。 如果您不关心开关频率和纹波、 您可以使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack-San、

    感谢您的回答。

    我们注意降低无负载条件下的频率。

    非同步整流器升压转换器是否会在空载条件下降低频率?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    是的。 您可能需要使用固定频率同步升压转换器。