This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:具有简单变压器(仅2绕组初级/次级)、光隔离器和极少组件的隔离式升压转换器

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM51551, LM5155, LM3481, TPS40210, LM3478, LM3488, LM5020, LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823327/lm5022-isolated-boost-converter-with-simple-transformer-only-2-winding-primary-secondary-optoisolator-few-components

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM51551LM5155LM3481TPS40210LM3478LM3488LM5020LM51551-Q1

大家好、我需要并搜索反 激式或 正激式等更简单的隔离式升压转换器。

我的低电压输入大约为10V 至30V、我需要55V 输出大约... (使用比例变压器)功率不是太大、约为20/25瓦  

除 LM5022之外,直流/直流稳压器更简单、组件很少,这是什么 ?   还有其他控制器??

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    感谢您发帖。   请考虑 LM5155或 LM51551。  不同之处在于后者在过载情况下具有断续模式、而前者则没有。  您也可以使用 LM5022、但 LM5155是我们的最新器件、应能为您的应用提供更好的性能。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、非常感谢您的帮助。

    是的、我可以分析较新的 LM5155、但它似乎太复杂、组件太多、变压器具有3个绕组! (我更喜欢两个)、

    我不需要太多的控制、只需要 UVLO、外部 MOSFET、Vin 和 Vcc 上的限流可能同样简单!

    我的输入电压是固定的且稳定耐用的+12VCC 2A、输出并不重要对于54.75V 至57V 的 PoE 喷油器 来说、目标电压为555V (大约)

    0、4A 输出(大约)我不需要完善的法规...  最大10引脚的 IC 控制器

    您可以选择多种多样的隔离式升压控制器(外部开关)、我认为至少:  !!!! :

    我见过 LM3481、LM5022 或其他产品???

    这款控制器的最后一款简单控制器 IC 是什么、我可以在接下来的10年中找到它、而不是停产...  最新 的??

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../LM5155DSS-_2800_snva866_2900_.pdfe2e.ti.com/.../LM5022MM_2800_tidrf08_2900_.pdfe2e.ti.com/.../LM3481MM-_2800_snva761a_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    我们还有用于反激式的 TPS40210、LM3478、LM3488和 LM5020。   

    不确定您在哪里得到的 LM5155比 LM3481复杂得多的印象。  引脚数或 EVM 原理图导致的?  LM5155还有另外两个引脚、其中 PGOOD 可保持悬空、SS 将帮助您对软启动进行编程、以获得更好的性能。  变压器上的第三个绕组是可选的、您不必拥有它、两个绕组变换也可以正常工作。 所有其他器件都是相同的、而 LM5155的尺寸实际上更小。

    推荐 LM5155的原因是、我们新开发的器件具有以下性能改进: 更强大的栅极驱动器、 更低的电流感应工作电压等  但是、如果您更喜欢使用旧器件、即我们的任何反激式控制器、则它们应该能够完成工作。  我们没有计划淘汰任何这些器件。  

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao 、您好、也许最好使用最后一个芯片 LM51551-Q1 (LM51551DSSR)  、我只有以下疑虑:

    1) 1)我必须有一个仅具有两个绕组而非辅助 Vcc 绕组的反激式变压器(仅具有初级和次级、我认为比率为5:1)

    2) 2)我需要反激光隔离反馈法规、VCC 引脚(N°2)必须连接到 BIAS 引脚?? 还是仅使用旁路电容器保持浮动??

      我有+12V 电源输入和+55V 输出、 变压器线圈比为5:1

     3) 3)新 的断续模式仅在 LM51551版本上存在正常!  但与 LM51551QDSS 和 LM51551DSS 有区别 ?

    我可以在 同一 PCB 上毫无问题地使用 LM5155?  断续模式是自动和透明 的?? 不需要更改组件??

    非常感谢

    米歇尔

    e2e.ti.com/.../_4000_Transformer_5F00_Wurth_5F00_750342957.pdf

    e2e.ti.com/.../_4000_Transformer_5F00_Coilcraft_5F00_NA5743_2D00_AL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    1) 1)是的、您可以使用只有两个绕组的变压器。   

    2) 2) VCC 应与其端子旁路电容器保持独立。  在您的情况下、不应将 VCC 连接到 BIAS 引脚、因为偏置可能会看到电压超过 VCC 额定值。  一次侧绕组与二次侧绕组匝数比应为1:5。

    3) 3) 除断续模式外、这两个器件是相同的、并且引脚对引脚兼容。 您可以在没有任何问题的情况下进行交换。 LM5155没有间断模式。

    我查看了两个转换数据表、初级电感太小、您将最终得到 DCM 反激。   电感越小、DCM 就越深。  这没什么问题、但效率可能低于 CCM。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的宝贵建议。   

    对于该项目而言、一切都非常清楚。 是的、我想找一个更好的变压器、但这并不容易! 我在大约12V 至55V 的电压下找不到其他直流/直流变压器。

    本周、我将一个相关问题的完整图放在了这里。

    此致