This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议对 TPS61194-Q1背光进行升级

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1, LP8867-Q1, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824125/tps61194-q1-backlight-upgrade-recommended

主题中讨论的其他器件:TPS61194-Q1LP8867-Q1TPS61194

我使用 TPS61194-Q1作为背光芯片。 电流需求不断增加、因此我需要推荐使用新的背光芯片。 总电流达到450mA。 我找到了 LP8867-Q1、但该芯片不是大规模生产的、因此我希望推荐使用具有 TPS61194-Q1 P2P 的芯片、如果您没有 P2P、也推荐使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    LP8867可以替代 TPS61194 P2P。 它很快就会大规模生产。 如果需要更多信息、您可以向我发送电子邮件。

    此致、

    Shirley-he@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了这个芯片、但我不知道何时大规模生产它。 我需要设置与产品的生产时间相匹配的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    该器件将于今年第四季度发布。