请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61194-Q1、 LP8867-Q1、 TPS61194我使用 TPS61194-Q1作为背光芯片。 电流需求不断增加、因此我需要推荐使用新的背光芯片。 总电流达到450mA。 我找到了 LP8867-Q1、但该芯片不是大规模生产的、因此我希望推荐使用具有 TPS61194-Q1 P2P 的芯片、如果您没有 P2P、也推荐使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 TPS61194-Q1作为背光芯片。 电流需求不断增加、因此我需要推荐使用新的背光芯片。 总电流达到450mA。 我找到了 LP8867-Q1、但该芯片不是大规模生产的、因此我希望推荐使用具有 TPS61194-Q1 P2P 的芯片、如果您没有 P2P、也推荐使用。
您好 Jeffrey、
LP8867可以替代 TPS61194 P2P。 它很快就会大规模生产。 如果需要更多信息、您可以向我发送电子邮件。
此致、