This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:TPS-61194-Q1故障现象?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821990/tps61194-q1-tps-61194-q1-failure-phenomena

器件型号:TPS61194-Q1

故障现象是什么? 是否要报告它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于用户是否报告故障。 我们有一个故障引脚来输出故障信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、仪表产品的黑屏(无背光)出现闪屏故障数次。

    VDD = 12V、V_LED A = 12V、正常值应为24V。OUT1-4电压仅为0V、正常值为2V。

    TPS-61194-Q1的故障引脚5V 与正常器件没有区别、并确认 LCD 背光模块正常。

    假设 TPS61194-Q1有问题、因此使用 ABA 开关来确认芯片故障。

    您能否帮助分析原因、芯片故障、故障、如何确定故障类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题要更好地理解这个问题。

    1) 1)此特定器件的故障可重复性是否?

    2) 2)有多少个器件显示了相同的故障?

    3) 3)  发生故障时、您是否有示波器波形、包括 FB、SW、Vout 信号?

    4) 4)故障后 FB 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)无法重现故障

    2) 2)确定2组故障和50多个疑似故障。

    3) 3)故障无法重复、难以掌握、仪器闪烁现象、在重新加电性能故障后、无输出 OUT1为0V

    4) 4)故障后 FB 电压为12V

    仪器闪烁是否确认设备故障模式? 您能帮助我查看参数吗?或者是什么原因导致了这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    很抱歉耽误你的回答。

    当您说"闪烁现象"时、您是否意味着 LED 突然熄灭、然后将再次恢复? 请帮助仔细检查升压输出和 FB 引脚上的电压。 帮助我们找出根本原因非常重要。 我认为 FB 电压不是12V。

    此外、您还可以尝试触发 Iout 的下降沿 或升压 Vout、以便在 发生故障时抓住波形。