This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ12001:LMZ12001效率

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846220/webench-tools-lmz12001-lmz12001-efficiency

器件型号:LMZ12001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我希望使用 LMZ12001、并且对器件的效率很敏感。  当我查看12V 输入和0.8V 输出的波形图(图9)时、如果电流大于0.4A、效率始终优于75%。  但是、当我在 webench 中打开设计并设置相同的参数(Vin、Iout、Vout、Temp)时、报告的效率甚至无法达到70%的范围。

为了提高效率、我应该使用哪个数字?  

谢谢。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请使用数据表值。

    我将与 WEBENCH 团队一起审查效率模型、并请求根据需要进行更新。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    数据表中的应用原理图的开关频率似乎为200kHz (Ron = 32kOhm)、Webench 原理图的开关频率为300kHz (Ron = 20kohm)、因此效率差异很大。  

    此致、

    Bhushan